创建字符串显示对象

字符串显示对象用于显示字符串标签的当前值。
要创建字符串显示对象:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象 > 数字和字符串
    >
    字符串显示
    。
  2. 拖动鼠标绘制方框,其大小近似于所需字符串显示对象的大小。
  3. 在
    字符串显示属性
    对话框中创建表达式或选择将返回要显示字符串的标签。
  4. 如果使用表达式,请单击
    检查语法
    查看语法是否正确。
  5. 在
    通用
    选项卡中设置对象在运行时的显示方式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal