创建数字显示对象

数字显示对象用于显示标签的当前值或基于表达式的值。运行时,数字显示会以当前运行时语言的数字格式显示信息。当前运行时语言的数字格式可以在 Windows“控制面板”的“区域和语言”设置中进行配置。
要创建数字显示对象:
  1. 在“图形”编辑器中,单击
    对象
    >
    数字和字符串
    >
    数字显示
    。
  2. 拖动鼠标绘制方框,其大小近似于所需数字显示对象的大小。
  3. 在
    数字显示属性
    对话框的
    常规
    选项卡中,指定以下字段:
    • 表达式
    • 数字格式,如
      显示数位分组
      、
      字段长度
      和
      格式
      。
    • 前导字符
    • 对齐
  4. 在
    通用
    选项卡中,设置对象在运行时的显示方式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal