创建多态指示器

多态指示器通过显示反映不同状态的不同颜色、标题或图像来指示过程或操作的当前状态。
用户可指定多态指示器的状态值。然后,在运行过程中,对象会显示值与数据源处“指示器”标签值匹配的状态。
最多可以输入 2000 个状态,外加“错误”状态。
要创建多态指示器:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    指示器
    >
    多态
    ,或在工具箱中单击多态指示器图标。
  2. 拖动鼠标,在指示器的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    多态指示器属性
    对话框中,指定指示器的外观、设置其状态并分配指示器标签。
    小贴士:
    如果“指示器”标签的值与多态指示器的任何指定状态值都不匹配,则显示错误状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal