为多态指示器设置连接

连接
选项卡可用于为多态指示器对象设置连接。
要为多态指示器设置连接
  1. 在画面中,双击对象以打开
    多态指示器属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 将标签或表达式分配到指示器连接。
    指示器为读连接。如果分配标签,应用程序会读取数据源的值,将此值分配到“指示器”标签,并会更新画面中的对象,以反映出对应于值或最低有效位值的状态(由触发器类型决定)。
    如果分配表达式,则应用程序会计算表达式的值,并更新对象的画面以反映对应的状态或最低有效位值(由触发器类型决定)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal