为多态指示器设置状态

状态
选项卡可用于为多态指示器设置状态。设置一个状态的常规、标题和图像属性后,可以将状态属性复制和粘贴到另一状态或所有状态。
要为多态指示器设置状态:
  1. 在画面中,双击对象以打开
    多态指示器属性
    对话框。
  2. 单击
    状态
    选项卡。
  3. 在“选择状态”列表中,单击
    状态 0
    。
  4. 指定
    状态 0
    的以下属性:
    • 值
    • 常规外观
    • 标题(如果有)
    • 图像(如果有)
  5. 对于每个附加状态和错误状态,重复步骤 3 和步骤 4。(错误状态没有值。)
    最多可以输入 2000 个状态,外加“错误”状态。
    小贴士:
    要添加或移除状态而不返回至“常规”选项卡,请单击
    插入状态
    或
    删除状态
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal