多态指示器在运行时的工作方式

多态指示器通过显示反映不同状态的不同颜色、标题或图像来指示过程或操作的当前状态。
如果触发器类型设置为值,则当前状态是其值与数据源的指示器标签值相匹配的状态。如果触发器类型设置为 LSB,则当前状态是值与数据源的“指示器”标签中设置为高位的最低有效位的值匹配的状态。
小贴士:
在运行时打开画面时,应用程序将读取指示器连接值,并基于该值和触发器类型更新画面。
如果指示器连接值与多态指示器的任何指定状态值都不匹配,则不会突出显示任何状态。
如果指示器连接值是浮点值,则该值将舍入为最接近的整数,以确定要突出显示的状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal