“多态指示器属性”-“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中
外观
下的选项。
选项
描述
边框样式
选择边框样式。如果对象形状是圆形或椭圆,可用边框样式为“无”和“线条”。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
选择对象背景是纯色、渐变还是透明。如果选择“透明”,则对象背景不会被填充,后面的对象会显示出来。如果选择“渐变”,则对象的背景会以线性渐变色进行填充。
在“状态”选项卡中指定背景色(黑色)。
形状
选择对象的形状。如果对象形状是圆形或椭圆形,则应用会将大小和位置等属性通过调节应用到对象的边界框。
边框使用背景色
选中此复选框可对按钮的边框使用对象的背景色。如果未选中此框,则可以为边框分配单独的颜色,而不是使用对象的背景色。
下表显示了
常规
选项卡中
状态设置
下的选项。
选项
描述
状态数
选择对象的状态数。
触发器类型
选择根据“指示器”连接值触发状态的值。
如果要使对象根据在“指示器”连接中设为高位的最低有效位触发状态,则选择 LSB。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal