创建键按钮

在运行时,操作员可以使用键按钮移动光标并选择特定对象。可配合使用键按钮与控件列表选择器和画面列表选择器。
FactoryTalk View
支持多种类型的键按钮。在包含列表对象或趋势的画面中可以配置任何键按钮组合。分别添加和配置每个键按钮。
小贴士:
可为四个键按钮设置自动重复:
上移
、
下移
、
向上翻页
和
向下翻页
。在
计时
选项卡中设置自动重复。
要创建键按钮:
  1. 在
    图形
    编辑器中,单击
    对象 > 按键
    ,然后输入键按钮的名称。还可以单击
    工具箱
    中的
    按键
    。
  2. 将鼠标拖至所需位置,绘制一个矩形。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal