键按钮在运行时的工作方式

运行时的按键按钮行为取决于在画面上一起显示的其他对象,以及按键按钮的
发送按下操作到
属性是设置为
带焦点的对象
还是
链接对象
。
键按钮并不能和所有对象一起使用。如果将键按钮的
发送按下操作到
属性设置为
带焦点的对象
,但画面上具有焦点的对象无法与键按钮一起使用,则当操作员按下键按钮时,不会发生任何事件。同样,如果按键按钮的
发送按下操作到
属性设置为
带焦点的对象
,而在按下按钮时没有任何对象具有焦点,也不会执行任何操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal