为键按钮设置自动重复

如果设置自动重复,则当操作员按住键按钮不放时,将记录重复的按钮按下操作,直到操作员松开按钮为止。可以为“上移”、“下移”、“左移”、“右移”、Page Up 和 Page Down 键按钮设置自动重复。
要为键按钮设置自动重复:
  1. 在画面中,双击键按钮以打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    计时
    选项卡。
  3. 指定键按钮要使用的自动重复设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal