配置键按钮的常规属性

设置了
常规
选项卡中的选项后,单击
标记
选项卡可指定键按钮的标题或图像。
要配置键按钮的常规属性:
  • 在键按钮
    属性
    对话框的
    常规
    选项卡中,可根据需要指定以下属性:
    • 常规外观
    • 触按边界
    • 音频(键按钮是否在运行时发出提示音)
    • 将按钮按下操作发送到任何拥有输入焦点的对象还是发送到关联到按钮的特定对象。
      小贴士:
      如果选择将按钮按下操作发送到链接对象,请单击“链接对象”字段中的浏览按钮 (...),以打开对象浏览器并选择要链接的对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal