Enter 键握手的运行时错误原因

在运行时,如果发生以下情况,应用程序会将有关 Enter 键握手的错误消息记录到 FactoryTalk Diagnostics:
Enter 键握手时间超时
如果“Enter 键握手时间”在 Enter 握手标签复位 Enter 标签前超时,则应用程序会记录一条错误。
Enter 键握手仍然有效
如果操作员对某个 Enter 标签尚未复位的对象按下 Enter 键(使用键按钮或外部键盘或小键盘),则应用程序会记录一条错误。
未分配连接
如果未分配值连接(或如果对象无法写入值标签),则 Enter 标签不会设为 1,突出显示会被移除,并且应用程序会记录一条错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal