数据网格属性对话框

使用此对话框为数据网格对象配置常规设置。下表显示了
常规
选项卡中的选项。
选项
描述
设置
选中以打开
属性
对话框,在其中可配置详细的数据绑定和运行时外观。
如果选中了
属性
运行时选项,则
属性
对话框在运行时也可用。
运行时选项
选择运行时操作员可用的快捷菜单。
  • 工具栏
    选中此复选框以显示工具栏。
    • 如果数据源为数据库,则工具栏包括
      导出
      (如果已选中
      导出
      复选框)、
      刷新
      、
      取消刷新
      和
      打印
      按钮。如果列筛选器设置为时间段,则工具栏还包括
      相对时间段
      和
      自定义时间段
      按钮。
    • 如果数据源为数据记录或历史服务器(Historian SE、Historian ME 或 PI Server),则工具栏包括
      导出
      (如果已选中
      导出
      复选框)、
      刷新
      、
      取消刷新
      、
      打印
      、
      相对时间段
      和
      自定义时间段
      按钮。
  • 图标大小
    选择工具栏上图标的大小。图标大小确定工具栏的高度和工具栏上文本的字体大小。对于触摸屏,请使用较大的图标。
  • 状态栏
    选中此复选框以显示状态栏。状态栏显示加载进度和数据网格对象从数据源检索到的总行数。
  • 导出
    选中此复选框即可在工具栏和快捷菜单上显示
    导出
    选项。可在运行时将数据网格对象中的记录导出至 CSV 文件。
  • 属性
    选中此复选框即可在快捷菜单上显示
    属性
    选项。可在运行时打开
    属性
    对话框以选择数据源和更改外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal