为与数据库的加密连接配置证书

SQL Server 可使用传输层安全 (Transport Layer Security, TLS) 对 SQL Server 实例和应用程序之间通过网络传输的数据进行加密。TLS 可用于在客户端连接请求加密时进行服务器验证。
为了与数据库建立加密连接,除了在 SQL Server 计算机上配置证书外,还需要:
  • 如果对 FactoryTalk View SE 数据网格使用 SQL Server,请为 HMI 服务器配置证书。
  • 如果针对报警和事件使用 SQL Server,则为报警和事件服务器配置证书。
建议使用由公共证书颁发机构颁发的证书。可以通过自签名证书进行加密,但自签名证书只能提供有限的保护。
前提
  • 证书必须满足 SQL Server 的证书要求,才能加载证书。
为与数据库的加密连接配置证书
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal