创建数据库连接

为数据网格创建数据库连接以检索 SQL Server 数据库中的数据。
要创建数据库连接
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    浏览器窗口中,
    展开文件夹
    系统
    >
    连接
    ,然后右键单击
    数据库
    文件夹。单击
    添加数据库连接
    。
  2. 在
    数据库连接
    选项卡的
    数据库类型
    列表中,选择
    FactoryTalk View SE 数据网格数据库
    。
  3. 在
    定义名称
    文本框中,指定数据集合的名称。
  4. 在
    服务器名称\实例
    文本框中,指定具体数据库所在计算机的主机名称,或以如下格式指定计算机上的 SQL Server 实例名称:
    ComputerName\InstanceName
    。
    还可以单击
    浏览
    按钮搜索支持指定数据库类型的计算机。
  5. 配置登录和加密设置。
    • 在
      身份验证
      列表中:
      • 选择
        Windows 身份验证
        ,使用当前登录的用户登录数据库。要为 SQL Server 实现基于 Windows 的身份验证,请单击
        配置 Windows 身份验证
        。
      • 选择
        SQL Server 身份验证
        以指定现有的数据库用户名称(必须是拥有管理权限的 SQL Server 验证用户)
        ,
        然后键入所指定数据库用户名称的密码。
        .
    • 配置加密。
      • 如果选中
        加密连接
        :
        • 如果清除
          信任服务器证书
          ,HMI 服务器或报警和事件服务器将启动证书握手过程,以验证 SQL Server 计算机上的证书。如果证书不存在或证书验证失败,则关闭连接。
          重要说明
          : 在清除了
          信任服务器证书
          设置的情况下,如果将 SQL Server 用于 FactoryTalk View SE 数据网格,则必须为 HMI 服务器配置证书。如果将 SQL Server 用于报警和事件,则必须为报警和事件服务器配置证书。
          有关更多信息,请参见为与数据库的加密连接配置证书。
        • 如果选中
          信任服务器证书
          ,HMI 服务器或报警和事件服务器不会验证 SQL Server 计算机上的证书。
      • 如果清除
        加密连接
        ,则会忽略
        信任服务器证书
        设置。
  6. 在
    数据库名称
    文本框中,指定要从其中检索数据的数据库名称。
    还可以单击
    浏览
    按钮搜索位于指定计算机上的可用数据库。
    小贴士:
    只能为数据网格连接指定现有数据库。
  7. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal