更改 Datalog ReadEx Service 的登录帐户

如果将数据记录模型配置为将数据记录到远程计算机,为了让数据网格显示历史数据,请更改 Datalog ReadEx Service 的登录帐户,以便使其能够访问远程计算机。
更改 Datalog ReadEx Service 的登录帐户
  1. 在运行 HMI 服务器的计算机上,单击
    开始
    ,键入
    服务
    ,然后单击
    服务
    。
  2. 在
    服务
    中,右键单击
    Rockwell Datalog ReadEx Service
    ,然后单击
    属性
    。
  3. 在
    Rockwell Datalog ReadEx Service 属性
    对话框中,单击
    登录
    。
  4. 选择
    此帐户
    ,单击
    浏览器
    ,然后添加一个帐户,以便可以访问记录在远程计算机上的数据所在的文件夹。
  5. 单击
    确定
    。
  6. 打开“计算机管理”,然后转到
    系统工具 > 本地用户和组 > 组
    。
  7. 双击
    RockwellServices
    ,单击
    用户属性
    中的
    添加
    ,然后添加步骤 4 中配置的帐户。
  8. 单击
    确定
    。
  9. 重新启动
    Rockwell Datalog ReadEx Service
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal