工程组件将在还原之后丢失

执行还原操作时,将不会删除自备份以后添加的任何工程组件(标签和报警除外),但可能不会在浏览器树结构中显示这些组件。可通过在浏览器树结构中右键单击组件类型,然后选择
将组件添加到工程
以检索丢失的组件(例如“画面”文件夹)。自备份之后对组件进行的任何更改都将丢失,原因在于还原操作会覆盖这些组件。
还原 HMI 服务器工程时,任何在执行备份之后添加的新标签或报警都将丢失。您必须重新创建任何丢失的报警或标签。
示例
如果 HMI 工程中包含名为 Mixing 和 Baking 的图形画面,并在备份 HMI 工程后添加了名为 Packaging 的画面,则执行还原操作时,浏览器树结构将仅显示还原的 Mixing 和 Baking 版本,自备份以来对这些画面进行的所有更改都将丢失。Packaging 图形画面仍将包括在磁盘的图形画面中(即使未包括在备份中也是如此),但无法在浏览器树结构中查看到此画面。可通过右键单击“画面”,然后选择
将组件添加到工程
将图形画面重新添加到工程中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal