设置数据记录(“路径”选项卡)

在
路径
选项卡中,指定运行时数据记录文件的保存位置。可以选择系统默认路径或指定自定义路径。
系统默认路径
系统默认路径因
FactoryTalk View ME Station
运行所在的计算机而异。记录文件存储在:
  • (
    Windows
    计算机应用程序和
    MobileView
    终端应用程序)
    \Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Logs\Runtime Application Name\DLGLOG\Data Log Model Name
    。
  • (
    PanelView Plus 7
    和
    PanelView Plus 6
    终端应用)
    \Windows\Logs\Runtime Application Name\DLGLOG\Data Log Model Name
    。
  • (
    PanelView Plus
    、
    PanelView Plus Compact
    或
    PanelView Plus CE
    终端应用)
    \Storage Card\Rockwell Software\RSViewME\Logs\Runtime Application\Name\DLGLOG\Data Log Model Name
    。
自定义位置 - 将存储数据记录文件的路径
键入将存储运行时数据记录文件的文件夹路径。
  • 对于
    Windows
    计算机应用程序和
    MobileView
    终端应用程序,路径必须包含一个驱动器盘符(如
    C:\
    )或使用通用命名规则 (UNC) 格式。
  • 对于
    PanelView Plus 7
    和
    PanelView Plus 6
    应用,可登录终端上的位置、已联网计算机上的共享文件夹或 SD 卡。例如,
    \Storage Card2\Data\Logs
    指定
    PanelView Plus 7
    或
    PanelView Plus 6
    终端上的位置。
  • 对于
    PanelView Plus
    、
    PanelView Plus Compact
    和
    PanelView Plus CE
    终端应用,可登录终端上的位置、已联网计算机上的共享文件夹或 CF 卡。例如,
    \Storage Card\Data\Logs
    指定
    PanelView Plus
    、
    PanelView Plus Compact
    或
    PanelView Plus CE
    终端上的位置。
    小贴士:
    • 要登录已联网计算机上的共享文件夹,请为路径使用 UNC 格式。例如
      \\server\logs
      。
      logs
      是网络服务器上的共享文件夹。
    • 已联网计算机上的共享文件夹必须位于共享驱动器上。
    • 网络必须具有域名解析(例如 DNS 服务器)才能解析路径中定义的 UNC 计算机名称。
    • 如果指定的文件夹路径不存在,只要登录到运行时计算机的用户在特定位置具有文件夹创建权限,便会在运行时创建此路径。
    • 有关将记录的标签数据转换为其他格式(如 Excel)的信息,请参见知识库文档 ID:QA33725 -
      FactoryTalk View Studio
      :文件查看器工具
      和 QA3342 - 适用于 4.00 之前版本的 RSView Machine Edition 数据记录工具。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal