为增减型按钮设置连接

使用
增减型按钮属性
对话框的
连接
选项卡为按钮设置标签。
要为增减型按钮设置标签
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为以下连接分配标签:
    值
    一个读写连接。应用程序在计算机上保存一份值连接的副本。当操作员按下
    增减型
    按钮时,应用程序会将“增减幅值”(在
    常规
    选项卡中指定)添加到本地值连接数值中或从其中减去该值,并会将结果写入值连接标签的数据源。
    如果“增减幅值”为浮点值,并且值连接为整型标签,则应用程序会先将数值四舍五入,然后再写入连接。
    增减
    一个读连接。分配标签或表达式。应用程序将读取连接,以确定对象将按照何值增大或减少数据源。
    仅当选中
    常规
    选项卡上的
    使用变量增减
    复选框时,才会使用该连接。
    限制
    一个读连接。分配标签或表达式。应用程序将读取连接值,以确定对象可写入数据源中的最高或最低增减幅值。
    仅当选中
    常规
    选项卡上的“使用变量上/下限”复选框时,才会使用该连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal