增减型按钮在运行时的工作方式

当操作员按下
增减型
按钮时,应用会读取值连接的值,存储该值的一个本地副本,从本地值添加或减去斜面量,并将结果写入数据源的值连接。
增减型
按钮在运行过程中的行为还取决于是否设置了自动重复。
小贴士:
在前一次递增或递减操作完成更新之前再次按下
增减型
按钮会影响结果数字值的准确性。再次按下
增减型
按钮之前等待每个递增或递减完成更新。
打开和关闭图形画面
  • 在运行时打开画面时,应用程序会读取值连接的值。
  • 在运行时关闭画面时,如果按钮处于自动重复模式,则按钮将释放,并会将按钮释放时刻的按钮值写入值连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal