为增减型按钮设置自动重复

如果设置自动重复,则当操作员按住
增减型
按钮不放时,将记录重复的按钮按下操作,直到操作员松开按钮为止。对于每个按钮按下操作,应用程序会向数据源发送一个新的增减幅值。
小贴士:
如果
增减型
按钮处于自动重复模式,则应用程序会增减之前发送到值连接的值,而非从数据源读取连接并增减当前连接值。这意味着当按钮处于自动重复模式时,不会识别对值连接的外部更改。
要为增减型按钮设置自动重复
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    计时
    选项卡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal