示例:使用增减型按钮

此示例说明如何结合使用两个
增减型
按钮来创建增加/减少控件。
创建两个
增减型
按钮按如下配置其中一个按钮:
  • 标题:Raise
  • 增减类型:递增
  • 增减幅值:1
  • 上限:100
  • 自动重复率:5
按如下配置第二个按钮:
  • 标题:Lower
  • 增减类型:递减
  • 增减幅值:1
  • 下限:0
  • 自动重复率:5
将相同的标签分配给每个按钮的值连接。创建数字显示对象,以查看分配给
增减型
按钮值连接的标签。
当操作员按下
增大
按钮时,分配给值连接的标签就增加 1。如果操作员按住按钮,则值会以每秒五次的速度递增。如果操作员按下
减小
按钮,则值会减小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal