数字显示在运行时的工作方式

数字显示会显示值连接在数据源处的值。应用程序会在显示新值之前清除显示。
打开图形画面
当操作员在运行时打开画面时,应用程序会读取所有已分配连接的值,并基于这些值更新画面。
显示内容
  • 如果未分配值连接,将使用星号 (*) 填充数字显示。
  • 如果值(包括小数点或负号)包含的位数多于
    位数
    选项(
    常规
    选项卡)指定的位数,显示使用星号 (*) 填充。
  • 如果数字显示的大小不足以完全显示值(包含小数点和负号的值的位数在配置的显示位数内),则会截断未能显示的值的任何部分,最后可显示的数字将由星号替代。
  • 如果值不能完全显示在第一行,而第二行还有空,值继续在第二行显示。
  • 如果
    左边填充
    为空,显示的值是 0 到 1 间的浮点数,前导 0 置于小数点前。
  • 如果在返回值小数点后的位数大于小数位值,则会将显示的值四舍五入。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal