为数字显示设置连接

使用
数字显示属性
对话框的
连接
选项卡为对象设置标签和表达式。
要为数字显示设置标签和表达式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击画面打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为以下连接分配标签或表达式:
    值
    可为该连接分配标签或表达式。应用程序从数据源中读取值连接标签的值,并在数字显示中显示该值。
    如果为该连接分配表达式,应用会计算表达式的值,并在数字显示中显示结果。
    极性
    可为该连接分配标签或表达式。该连接决定是否显示负号。当该连接具有非零正值时,将显示负号。如果分配了该连接,它将覆盖值连接值的极性。
    如果为该连接分配表达式,应用程序将计算表达式的值,并根据计算结果来决定是否显示负号。
    如果“极性”连接使用带浮点数地址的标签,则小于 .5 的值将向下舍入,大于或等于 .5 的值将向上舍入。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal