值的显示方式

数字显示会显示值连接在数据源处的值。显示的值取决于值连接的值为浮点数或整数值。
小贴士:
在 32 位浮点值中,符号(如果有)占 1 位,指数占 8 位,有效位数占 23 位。这允许最多包含 7 位数。在
FactoryTalk View ME
中,浮点值会舍入为 6 位数。因此,如果使用浮点数数据类型并向其添加一个超过 6 位有效数字的值,会导致精度降低。
浮点值
整数值
根据位数和小数位属性,将对值进行舍入以适合显示大小:
示例:
如果“位数”= 6,
小数位 = 2,
1234.56 将舍入为 1234.6。
如果“位数”= 6,
小数位 = 1,
123.456 将舍入为 123.5。
如果小数位属性为 0,数值将按原样显示。
如果小数位属性大于 0,将显示整数值,后跟足够数量的零以满足小数位属性。
示例:
如果位数 = 6
小数位 = 2
123 将显示为 123.00
如果位数 = 6
小数位 = 4
123 也将显示为 123.00
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal