“数字显示属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
数字显示属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
外观
指定此区域内的对象外观。
边框样式
选择对象的边框样式。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 透明
    。对象的背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
图案样式
为对象选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框或显示的值。如果对象的背景样式为透明或渐变,则图案不可见。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
如果背景样式为渐变,则单击可启动
渐变填充
对话框以配置渐变填充。
边框颜色
此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
图案颜色
此框显示对象的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
前景色
该框显示要在对象中显示文本的颜色。单击可选择其他颜色。
闪烁
如果要求文本在运行时闪烁,请选中此框。文本会在每秒闪烁两次。
文本
文本设置适用于画面中的数字值。
字体
选择用于文本的字体。
大小
选择用于文本的字体大小。
粗体,斜体,下划线
根据需要为文本选择字体样式。
对齐
指定显示的文本放置到对象上的方式。
值设置
位数
选择要显示的最大位数,最多 17 位。小数点和负号各计为一位。
使用以下填充剩余
如果数据源值包含的位数比最大位数少,则可选择用于填充画面左侧的字符。
如果不想使用填充字符,则选择
无
。
小数位
键入小数点后显示的最大位数。
可能范围为 0 到(
位数
- 2)。从位数中减去 2 留作第一个数字和小数点。例如,.12 显示为 0.12。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal