“多态指示器属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
多态指示器属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
外观
指定此区域内的对象外观。
边框样式
选择对象的边框样式。
如果对象形状是圆形或椭圆,可用边框样式为
无
和
线条
。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 透明
    。对象的背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
在
状态
选项卡指定背景色(
黑色
)。
形状
选择对象的形状。如果对象形状是圆形或椭圆,则应用程序会通过相对于对象的边界框进行测量比较来应用大小和位置等属性。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
在
状态
选项卡指定背景色和边框颜色。
状态设置
状态数
选择对象的状态数。
触发器类型
选择
值
允许对象根据值连接的值触发某个状态。
选择
LSB
允许对象根据在值连接中设为高位的最低有效位触发状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal