为“关闭画面”按钮设置连接

使用
连接
选项卡为
关闭画面
按钮设置标签或表达式。
要为“关闭画面”按钮设置标签或表达式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为此写连接分配一个标签。分配一个标签,用于接收在
    常规
    选项卡的
    关闭值
    框中指定的整数值。
    值
    当操作员按下
    关闭显示
    按钮时,应用会将在“关闭”值属性中指定的整数值写入到标签的数据源。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal