“多态指示器属性”对话框“状态”选项卡中的选项

下表显示
多态指示器属性
对话框
状态
选项卡的各个选项。
选项
描述
选择状态
单击要为其设置属性的状态。
第一个状态为状态 0。此外还有错误状态,标记为“错误”。
常规
值
键入用于每个状态的整数值。无法为错误状态分配值。
当指示器连接更改为该值时,对象外观会更改为针对状态指定的设置。
背景色
此框显示状态的当前背景色。单击可选择其他颜色。
边框颜色
此框显示状态的边框色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
常规
选项卡中的
边框使用背景色
,则运行时显示此颜色。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时处于此状态时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。
如果选择了图案样式,则图案也会闪烁。
图案样式
为状态选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框、标题或图像(如果为对象定义了这些元素)。
如果对象的背景样式在
常规
选项卡中指定为透明或渐变,则图案不可见。
图案颜色
此框显示状态的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
标题
输入状态文本。文本显示在对象的表面,用于为操作员提供当前状态的相关信息。
错误状态的默认标题为
错误
。如有需要,可以更改此标题。
插入变量
单击此按钮可选择要插入的变量类型。
字体
选择用于标题的字体。
大小
选择用于标题的字体大小。
粗体,斜体,下划线
根据需要为标题选择字体样式。
标题颜色
此框显示未选择状态时,标题的当前文本颜色。单击可选择其他颜色。
标题背景色
此框显示标题的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果标题背景样式为透明,则应用程序不会使用这个标题背景色。
标题闪烁
如果要求标题在运行时闪烁,请选中此框。标题会每秒闪烁两次。
标题自动换行
如果希望文本在新单词的开始位置开始新一行,请选中此框。
如果清除此复选框,则在达到文本最大长度的位置时,文本会截断,即使当前位置在一个字(单词)或数字的中间也是如此。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
标题背景样式
选择标题背景色是
纯色
还是
透明
。
如果选择
透明
,则标题背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
对齐
指定标题放置到对象上的方式。如果对象形状是圆或椭圆,则位置相对于对象的边界框。
图像设置
图像
输入状态图像的文件名称,或单击
浏览
按钮打开
图像浏览器
。图像显示在对象的表面,显示有关当前状态的信息。
必须先将图像导入工程,之后才能将图像放在对象上。
图像颜色
此属性适用于单色图像。可确定绘制图像所用的颜色,也就是前景色。
单击彩色框以选择其他颜色。
图像背景色
此属性适用于单色图像。可确定在其上绘制的图像的背景色。单击彩色框以选择其他颜色。
如果
图像背景样式
属性为
透明
,则图像的背景色将为透明。
图像闪烁
如果要求单色图像在运行时闪烁,请选中此框。图像会在每秒闪烁两次。
图像缩放
如果要求应用根据对象调整图像大小,请选中此框。如果对象形状是圆形或椭圆,则将调整图像的大小使之能放置在对象的边界框内,并对其进行裁剪以适合对象的形状。
如果不选中此项,首先使用
对齐
设置对齐图像,随后如果图像大于对象,则会裁剪图像以适合对象。
图像背景样式
此属性适用于单色和彩色图像。使用此属性可将背景样式设为
纯色
或
透明
。
如果图像背景样式为
透明
:
  • 对于单色图像,其背景将是透明的。
  • 对于不属于带 Alpha 通道 PNG 的彩色图像,图像的所有黑色部分将是透明的。
对齐
指定图像放置到对象上的方式。如果对象形状是圆或椭圆,则位置相对于对象的边界框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal