示例:使用多态指示器

在这些示例中,多态指示器显示装袋机的卸料螺钉的状态。卸料螺钉有三种状态:关闭、运行中和故障。
这些示例显示了获得相同结果的三种不同方法。设计自己的工程时,请使用最适合总体设计的方法。
方法1:使用文本指示状态
创建一个多态指示器,并将状态 0、状态 1 和状态 2 的标题分别设置为“Off”、“Running”和“Faulted”。选择边框样式“无”,背景样式“透明”,并选择反映每种状态的标题颜色。例如,灰色表示状态 0,绿色表示状态 1,而红色表示状态 2。
方法2:使用更改颜色的图像指示状态
创建一个多态指示器,并包含每种状态中卸料螺钉的单色图像。为状态 0 选择灰色图像,为状态 1 选择绿色图像,为状态 2 选择红色图像。
小贴士:
如果要对所有状态都使用相同的单色图像,通常会使用符号指示器对象。使用多态指示器的优势在于,可以对每个状态使用不同的图像,并且这些图像可以具有两种以上颜色,此外,还可以为每个状态添加标题。
方法3:使用颜色本身表示状态
创建一个无图像或标题的多态指示器。将指示器放在卸料螺钉的文本或图像旁,并为状态 0 选择灰色背景色,为状态 1 选择绿色,为状态 2 选择红色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal