“转至画面按钮属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
转至画面按钮属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
外观
指定此区域内的对象外观。
边框样式
选择对象的边框样式。
如果对象形状是圆形或椭圆,可用边框样式为
无
和
线条
。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 透明
    。对象的背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
图案样式
为对象选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框、标题或图像(如果为对象定义了这些元素)。如果对象的背景样式为透明或渐变,则图案不可见。
形状
选择对象的形状。如果对象形状是圆形或椭圆形,则应用会将大小和位置等属性通过调节应用到对象的边界框。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
在
状态
选项卡指定背景色和边框颜色。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
如果背景样式为渐变,则单击可启动
渐变填充
对话框以配置渐变填充。
边框颜色
此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
图案颜色
此框显示对象的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
突出显示颜色
此框显示当前的突出显示颜色。单击可选择其他颜色。
当操作员在运行时按下按钮时,该对象的边框(如果存在)将变为突出显示的颜色。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。
如果选择了图案样式,则图案也会闪烁。
画面设置
画面
单击
浏览
按钮 (…) 以打开“组件浏览器”并选择按住按钮时要打开的画面。列表包含工程中的所有图形画面。
使用变量画面
选中此框可使用在“连接”选项卡中设置的标签/表达式内容。如果未选中此复选框,则转至按钮会使用
画面
字段中指定的画面名称。
参数文件
如果画面的运行时参数值将由参数文件提供,请选择此选项。单击
浏览
按钮 (…) 以打开
组件浏览器
,并选择按下按钮时要运行的参数文件。
参数列表
如果画面的运行时参数值将由参数列表提供,请选择此选项。单击
浏览
按钮打开“标签浏览器”并选择要添加到列表中的标签。
画面位置
选中此复选框可指定画面打开时所处的位置。如果未选这个复选框,打开显示时,显示画面会按照
画面设置
对话框
属性
选项卡中
位置
选项所指定的内容进行定位。这些属性仅适用于“位于顶层”画面。“替换”画面将忽略它们。
顶部位置
如果选中画面位置,则键入从屏幕顶部到画面所在位置的像素数。该属性仅适用于“位于顶层”的画面(带有或不带有“无法替换”选项)。
左侧位置
键入从屏幕左侧到画面所在位置的像素数。
该属性只有在选中“画面”位置后才能应用于位于顶层的画面(带或不带“无法替换”选项)。
使用变量画面位置
选中此复选框可使用在“连接”选项卡中为顶部位置和“左侧位置”设置的标签/表达式内容。如果未选中此复选框,则画面的位置会按(
常规
选项卡)上
画面位置
选项卡的关联设置指定,或由画面的属性对话框指定。
触按边界
可在按钮的边界内指定一个触按无效边界。如果操作员按下触按无效边界,则不会记录按钮按下操作。
水平边界
指定按钮左右边界内触按无效距离的像素值。
垂直边界
键入垂直触按边界的像素数。垂直边界沿按钮的上下边缘。
其他
声音
要使内部蜂鸣器在按下对象时发声,请选中此复选框。
如果运行工程的计算机不具有内部蜂鸣器,则按下对象时不会触发蜂鸣声。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal