为“转至画面”按钮设置连接

在运行时选择
转至画面
按钮后,该按钮会打开分配给其自身的图形画面。
要为“转至画面”按钮设置标签和表达式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 如有必要,请为“画面名称”、顶部位置和“左侧位置”连接分配一个标签或表达式。
    小贴士:
    “画面名称”必须为字符串类型。顶部位置和“左侧位置”连接必须为数字类型。有效值必须为 ‑32768 到 32767 之间的整数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal