“转至画面”按钮的运行时错误原因

在运行时,如果发生以下情况,则分配的图形画面不会打开,并且应用程序会将关于
转至画面
按钮的错误记录到诊断中:
  • 分配给按钮的画面已从工程中删除。
  • 操作员不具备对画面的安全访问权限。
  • 分配给按钮的画面包含按钮。
  • 画面更改(由数据源控制)远程控制,并会将“替换”画面分配给按钮。
  • 分配给按钮的参数文件已从工程中删除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal