“转至画面”按钮在运行时的工作方式

在运行时,当操作员按下
转至画面
按钮时,分配给该按钮的图形画面将打开。
转至画面
按钮在运行时的行为还取决于已经打开的图形画面类型以及要打开的画面类型。
使用显示画面类型
  • 如果分配给按钮的图形画面是“替换”画面,则会关闭任何打开的“位于顶层”画面或“替换”画面。它将
    不
    关闭任何使用
    无法替换
    选项的“位于顶层”画面。
  • 如果指定给按钮的图形画面为“位于顶层”画面(无论是否具有
    无法替换
    选项)并且选择
    启用画面位置
    选项(在
    常规
    选项卡上),则使用顶部位置和“左位置”设置放置画面。否则,将使用图形画面的设置定位画面。
  • 如果画面更改当前受远程控制,则操作员无法使用该按钮打开“替换”画面。但操作员仍然可以打开“位于顶层”画面(带有或不带有
    无法替换
    选项)。
    小贴士:
    在
    画面设置
    编辑器中配置画面类型和图形画面的设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal