搜索
FactoryTalk View ME 帮助
Wallpaper 对象
将图形对象或对象组转换为墙纸可以:
将所选对象或组锁定在图形画面上的位置
使对象或组成为图形画面上其他对象的不变背景
使对象成为静态对象
加速动画图形画面,因为无需在每次有一个重叠对象改变时重新绘制墙纸。
小贴士:
开发过程中不能选择或编辑墙纸对象,且墙纸对象不接受操作员在运行时的输入。要选择或编辑对象,请选择
编辑 > 墙纸 > 解锁所有墙纸
,以解锁墙纸。
无法为墙纸对象添加分配动画。
将图形对象转换为墙纸
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal