引用对象属性

当选择一个引用对象并打开属性面板时,其中显示的属性会比其基本对象的属性少。只有对象的通用属性和 State 属性(如果对象有状态)会在属性面板中显示。如果在基本对象上更改这些值,引用对象的值不会变化。
基础对象中包含但在引用对象的“属性面板”中不可见的所有属性均为从基础对象接收其值的属性。
引用对象也有一些基本对象不具备的属性。这些属性是用于确定引用对象要从基本对象接收哪些信息的链接属性。这些属性是 LinkAnimation、LinkBaseObject、LinkConnections 和 LinkSize。
链接属性包括:
LinkAnimation
- 确定是否可为引用对象设置单独的动画或表达式。
LinkBaseObject
- 指定基本对象的名称和全局对象画面。此属性只读,无法更改。
LinkConnections
- 确定是否可为引用对象设置单独的连接。不支持连接的引用对象没有 LinkConnections 属性。
LinkSize
- 确定是否可以重新调整引用对象的大小。
在创建引用对象时,链接属性被赋予默认值。将全局对象复制或拖动到“画面”文件夹中的标准画面或在以后编辑时,可以更改 LinkAnimation、LinkConnections 和 LinkSize 的默认值。
可以在“属性面板”中编辑给定引用对象的这些属性。
也可以更改在创建引用对象时为其分配的默认值。如果更改链接属性的默认设置,则引用对象“属性面板”中的可用属性列表可能会发生变化。
此外,还可以断开引用对象与其基本对象之间的链接。执行此操作后,对象将变成标准图形对象。
要编辑引用对象的链接属性
  1. 右键单击引用对象,然后选择
    属性面板
    。
  2. 在
    属性面板
    中,单击一个属性,然后单击其向下箭头显示对其可用的选项。
  3. 单击选项将其选中。
要更改链接属性的默认值
  1. 在
    图形
    编辑器中,从
    编辑
    菜单中或从全局对象(右键)上下文菜单中选择
    全局对象默认值
    。
  2. 在
    全局对象默认值
    对话框,指定新的默认值。
  3. 按下
    应用
    或
    确定
    。
新默认值将在所有新引用对象创建时应用到新对象。
要中断引用对象及其基本对象之间的链接
  • 右键单击引用对象,然后选择
    断开链接
    。
此操作将从引用对象中移除链接属性,使其成为标准图形对象。
小贴士:
如果删除、重命名或覆盖(使用“另存为”)全局对象画面,则将断开画面上所有基本对象及其引用对象之间的链接。要还原链接,可重新创建具有相同名称的全局对象画面和对象。
当引用对象的 LinkBaseObject 属性指向不再存在的基本对象时,引用对象会替换为白底红 X 的图标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal