编辑基本对象

在
全局对象
文件夹中的全局对象画面上编辑基本对象,该操作实际上与在
画面
文件夹中的标准画面上编辑对象相同。唯一的区别是部分选项在
图形
菜单中不可用,例如
对象
菜单上的 ActiveX 控件,因为全局对象画面不支持这些项目。
要编辑基本对象,可以打开
全局对象
文件夹中包含这些基本对象的全局对象画面,打开方式与打开任何图形画面相同。
还可以通过引用对象从标准画面打开全局对象画面。
要从引用对象编辑基本对象
  1. 在标准画面上右键单击引用对象。
  2. 在引用对象的
    上下文
    菜单,单击
    编辑基本对象
    。
    此操作会打开包含基本对象的全局对象画面,并选中基本对象。
    小贴士:
    • 如果更改对象的名称属性或删除基本对象,则将中断基本对象与标准画面上引用它的任何引用对象之间的链接。
    • 如果删除组合基本对象中的基本对象,则也将删除组合引用对象中相应的引用对象,但不会将到组合引用对象的链接视为断开。
    • 画面设置
      (
      属性
      和
      行为
      选项卡)对于全局对象画面和标准图形画面的处理方式是相同的。不会将这些设置发送到带全局对象的标准画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal