创建全局对象

全局对象画面上的所有图形对象和图形对象组都是全局对象。
在
全局对象
文件夹中的画面上创建全局对象的方法与在
画面
文件夹中的标准画面上创建图形对象的方法相同。
全局对象可以是:
  • 使用
    图形
    编辑器中的工具在全局对象画面上创建。
  • 从标准图形画面、另一个全局对象画面或库复制和粘贴。
  • 从标准图形画面、另一个全局对象画面或库拖放。
当复制或拖动一个全局对象到显示文件夹中的标准显示时,此副本称为
引用对象
。
全局对象
文件夹中的原始全局对象会成为其
基本对象
。
小贴士:
  • 不能在全局对象画面上创建或添加 ActiveX 对象。
  • 不能将全局对象画面上的对象转换为墙纸。
  • 对于组引用对象,不能在
    排列
    菜单或工具栏上使用
    垂直翻转
    和
    水平翻转
    功能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal