设置全局对象默认值

将全局对象复制粘贴或拖放到标准图形画面时,产生的引用对象会有几个称为链接属性的新属性。
在创建引用对象时,链接属性被赋予默认值。可以设置全局对象默认值,以更改分配给新引用对象的默认值。
要更改链接属性的默认值
  1. 在
    图形
    编辑器中,从
    编辑
    菜单中选择
    全局对象默认值
    。
  2. 在
    全局对象默认值
    对话框,指定新的默认值。
  3. 按下
    应用
    或
    确定
    。
新默认值将在所有新引用对象创建时应用到新对象。如果需要,可以更改引用对象的属性值。
选项
  • LinkAnimation 默认值
    LinkAnimation 属性决定引用对象是否使用分配给基本对象的动画,如果使用动画,则是否使用分配给基本对象的表达式。此属性的初始默认值是“不带表达式的链接”。
    引用对象表达式使用的标签数量将计入引用对象所在画面的 1000 个标签限值内。
    • 不要链接
      当默认值为“不要链接”时,可以编辑引用对象的所有动画设置。对基本对象动画的更改不会反映在引用对象中。
    • 带表达式的链接
      当默认值为“带表达式的链接”时,引用对象的动画将无法编辑,并且“动画”菜单上的选项将不可用。对基本对象动画的更改会反映在引用对象中。
    • 不带表达式的链接
      当默认值为“不带表达式的链接”时,可以编辑引用对象动画使用的表达式和表达式范围设置。对引用对象表达式的更改不会反映在基本对象中。
      引用对象动画的所有其他设置(例如,颜色动画中的颜色设置)将不可编辑,对基本对象中这些设置的任何更改都将反映在引用对象中。
  • LinkConnections 默认值
    LinkConnections 属性决定了引用对象是否使用分配给基本对象的连接。此属性的初始默认值为 False。
    引用对象表达式使用的标签数量将计入引用对象所在画面的 1000 个标签限值内。
    • True
      当默认值设置为 True 时,引用对象的连接不可编辑,引用对象将使用基本对象的连接分配。
    • False
      当默认值设置为 False 时,引用对象的连接为读/写连接,可以编辑。对引用对象连接的更改不会反映在基本对象中,对基本对象连接所做的更改将不会反映在引用对象中。
  • LinkSize 默认值
    LinkSize 属性决定了分配到引用对象是否使用分配给基本对象的高度和宽度属性的值。此属性的初始默认值为 True。
    • True
      当默认值设置为 True 时,引用对象的 Height 和 Width 属性将为只读,并且将使用基本对象的这些属性值。如果使用对象手柄调整其大小,对象将还原为原始大小。
    • False
      如果默认值设置为 False,则可以编辑引用对象的“高度”和“宽度”属性。对基本对象这些属性所做的更改不会反映在引用对象中。
      小贴士:
      • 如果默认 LinkAnimation 属性从“不要链接”更改为“带表达式的链接”,则分配给引用对象的所有设置都将由基本对象设置所覆盖。如果 LinkAnimation 属性从“不要链接”更改为“不带表达式的链接”,则将继续使用分配给引用对象的表达式,但其他设置都将由基本对象设置所覆盖。要还原这些设置,可使用“撤消”选项。
      • 如果默认 LinkAnimation 属性从“带表达式的链接”更改为“不带表达式的链接”,在编辑引用对象上的表达式前,引用对象将继续使用分配给基本对象动画的表达式。
      • 如果默认 LinkAnimation 属性从“不带表达式的链接”更改为“带表达式的链接”,则分配给引用对象的表达式将由基本对象设置所覆盖。要还原这些设置,可使用“撤消”选项。
      • 如果默认 LinkSize 属性从 False 更改为 True,则分配给引用对象的值将由基本对象设置所覆盖。要还原这些设置,可使用“撤消”选项。
      • 当引用对象的 LinkBaseObject 属性指向不再存在的基本对象时,引用对象会替换为白底红 X 的图标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal