全局对象参数

全局对象参数是对现有参数的扩展,主要设计用于全局对象面板。这些参数为常规参数提供下列增强功能:
  • 参数的可选描述,这些描述不仅可以包括参数的使用方式,还包括期望分配给该参数的标签类型
  • 能够为使用此类参数的引用全局对象的每个实例分配不同的参数值,而不破坏基本全局对象上标签和表达式之间的链接。
当显示中使用多个全局对象实例时,全局对象参数将十分有用。例如,单个显示可以包含两个或多个 Logix_PIDE 面板,每个面板在控制器中使用不同的 PIDE。
在运行时,不会将全局对象参数传递给引用对象。您不需要从图形对象中分配参数文件或列表。占位符在基本对象中定义,标签在引用对象中指定。
小贴士:
  • 在基本对象上创建全局对象参数定义。
  • 在引用对象上分配全局对象参数作为参数值。
  • 全局对象参数可用在可以使用常规参数的任何地方。
  • FactoryTalk View Studio
    5.00.00 之前的版本不支持全局对象参数。
要使用全局对象参数
  1. 创建基本全局对象。
  2. 在基本全局对象上定义参数。
  3. 创建一个引用对象,该对象链接到步骤 1 中创建的基本对象。
  4. 创建相同引用对象的一个或多个其他实例。
  5. 向每个引用对象分配唯一的参数值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal