在 Notepad 中编辑导出的 Unicode 文本文件

可在记事本中编辑导出的 Unicode 文本文件。
要在记事本中编辑导出的 Unicode 文本文件
  1. 在记事本中打开文件。文件的前七行说明无法编辑的部分。可编辑的文本字符串用双引号括起来。
  2. 进行转换字符串所需的更改。
  3. 文件
    菜单中选择
    另存为
    。确保已在
    另存类型
    框中选择了
    文本文件 [*.txt]
    ,并且在
    编码
    框中选择了
    Unicode
    。使用其原名或指定一个新名称来保存文件。
  4. 关闭文件和记事本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal