在 Excel 中编辑导出的 Unicode 文本文件
可在 Microsoft Excel 编辑导出的 Unicode 文本文件。
要在 Excel 中编辑导出的 Unicode 文本文件
- 打开 Excel,然后从文件菜单中选择打开。
- 在打开对话框中,确保已选中所有文件,选择要编辑的文件并单击打开。随即会打开“文本导入向导”。
- 在文本导入向导的第 1 步中,选择以下选项,然后单击下一步:
- 选择最适合描述您的数据的文件类型:分隔
- 导入起始行:1
- 源文件:Windows (ANSI)
- 在第 2 步中,选择以下选项,然后单击下一步:
- 数据必须包含分隔符:选项卡(确保已取消选中其他复选框。)
- 将连续的分隔符视为一个整体:取消选中复选框
- 在第 3 步中,对于列数据格式,选择常规。
- 单击完成。
Unicode 文件的前七行说明了文件中可以更改与不能更改的部分。
提供反馈