将文本字符串导出到 Unicode 文本文件

可将单一语言的文本字符串从应用导出到采用 Unicode 格式的单制表符分隔文本 (*.txt) 文件。在导出的文本文件中,字符串可转换为其他语言。
要将应用中的文本字符串导出到 Unicode 文本文件中
  1. 语言配置
    对话框中,选择要导出的语言,然后单击
    导入
  2. 导出操作
    对话框中,选择
    将 <RFC1766 名称> 的字符串
    导出到一个或多个 Unicode 文本文件。
  3. 为导出的文本字符串选择目标。
    小贴士:
    • 导出的 Unicode 文本文件的默认名称为:
      <
      应用程序名称
      >_<
      服务器名称
      >_<
      RFC1766 标识符
      >.txt
      例如,Brewery_Brewery_en_US.txt。
    • 如果已指定将以默认语言显示未定义字符串,则在将字符串导出到 Unicode 文件时,将为未定义字符串导出默认语言字符串。
    • 如果未指定未定义字符串将以默认语言显示,未定义字符串将作为单个问号 (?) 导出到 Unicode 文本文件。在转换过程中,如果问号未替换为文本字符串,则会将问号导入到应用程序中。
    • 如果应用包含密码按钮,导出到 Unicode 文件时,也会导出
      更改密码
      对话框的文本描述和错误消息。但是,这些字符串在运行时不切换语言。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal