将文本字符串导出到 Excel 电子数据表

如果应用支持多种语言,可将所有应用语言的文本字符串导出到 Microsoft Excel 电子数据表 (*.xls)。支持以下版本的 Microsoft Excel:
  • Excel 2000
  • Excel 2002
  • Excel 2003
  • Excel 2007
  • Excel 2010
  • Excel 2013
要将应用中的文本字符串导出到 Excel 电子数据表中
  1. 语言配置
    对话框中,单击
    导出
  2. 导出操作
    窗口中,选择
    将所有语言的字符串导出到一张 Excel 电子数据表
  3. 如果选中
    优化重复字符串
    复选框,在应用中重复出现的字符串仅会在电子数据表中出现一次,并且只需要转换或编辑一次。文件导入时,重复字符串的每个实例会被相同的已编辑或已转换字符串替换。
  4. 如果选中
    打开导出的文件
    复选框,导出完成后将打开导出的文件。
  5. 为导出的文本字符串选择目标。
    小贴士:
    • 导出的 Excel 文件的默认名称为:
      <
      应用程序名称
      >_<
      导出版本号
      >.xls
      例如,Brewery_1.xls
      首次将字符串导出到 Excel 时,导出版本号为 1。之后每次从同一应用程序导出时,编号将递增 1。
    • 将字符串导出到 Excel 电子数据表时,未定义字符串会以“**UNDEFINED**”形式导出。如果在转换过程中“**UNDEFINED**”没有被文本字符串替换,未定义字符串将导入应用程序。
    • 有关在 Microsoft Excel 中打开文本文件的说明,请参见
      FactoryTalk View ME
      用户指南
      中的“设置语言切换”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal