导出文本字符串时的注意事项
以下是从应用导出文本字符串的注意事项:
- 导出文本字符串的默认文件夹为\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\Strings。
- 如果要导出文本字符串进行转换,请参见中的“设置语言切换”了解格式和文件模式信息,此部分内容介绍了导出时文本文件的哪些部分可以转换以及哪些部分必须保持不变。请务必执行此步骤,以确保文件能被正确导入到FactoryTalk View ME用户指南FactoryTalk View应用。
- 如果正在编辑某个组件(如画面),并且开始执行导出操作时尚未保存,系统将提示您保存组件。如果单击是,将保存编辑内容,组件关闭,然后导出将继续进行。如果单击否,则不会保存编辑内容,但组件将被关闭,然后导出将继续进行。
- 如果在导出过程中取消导出,将不会删除之前创建的任何文件,但这些文件的内容可能会不完整。
- 如果设计时使用FactoryTalk Security保护应用,则必须拥有通用/读取和通用/写入安全权限才可使应用导出字符串。
- 如果“文本”对象的调整大小属性设置为True,对象的大小可能会随语言的不同而变化。
提供反馈