在 Excel 保存编辑的 Unicode 文本文件

在 Excel 中编辑完已导出的 Unicode 文本文件后,在 Excel 中保存文件。
在 Excel 中保存编辑的 Unicode 文本文件
  1. 在 Excel 中,从
    文件
    菜单中选择
    另存为
  2. 确定在
    另存为
    键入框中选择了
    Unicode 文本 (*.txt)
    ,然后单击
    保存
  3. 当出现的消息指示文件可能包含与 Unicode 文本相冲突的特征,并询问是否要以该格式保存工作簿时,选择
    。这将保存文件但不会关闭它。
  4. 在 Excel 中关闭文件。询问是否保存更改时,单击
    保存
    。然后,可以使用其原名或指定一个新名称来保存文件。
  5. 当提示如第 3 步中描述的相同消息时,单击
    小贴士:
    • 如果在 Excel 中已经打开和保存过某个 Unicode 文本文件,在记事本中打开这个文件时,对于大多数字符串来说,字符串定义两端的双引号将被移除。
    • 包含嵌入式双引号或被 Excel 当成特殊字符的其他字符(如逗号)的字符串定义将置于双引号中。任何嵌入式双引号都将转换成一对双引号。
      FactoryTalk View
      字符串导入导出向导将正确导入所有字符串。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal