指定工程设置(“常规”选项卡)

在
工程设置
对话框的
常规
选项卡中,指定工程窗口的大小以及应用类型。
要指定窗口外观和应用类型
  • 在
    工程设置
    对话框的
    常规
    选项卡上,从列表中选择工程窗口大小。
    小贴士:
    如果
    报警设置
    编辑器中有未保存的更改,或者该应用程序超出
    PanelView Plus 7 Standard
    或
    PanelView Plus 6 Compact
    应用程序的限制,则不要将该应用程序转换为
    PanelView Plus 7 Standard
    或
    PanelView Plus 6 Compact
    应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal