“常规”选项卡中的选项
下表显示
工程设置
对话框中常规
选项卡的各个选项。选项 | 描述 |
|---|---|
工程窗口大小 | 选择工程窗口的大小。通常,工程设计用于完全填充运行时终端屏幕。因此,将工程窗口大小设置为终端分辨率大小(以像素为单位)。 对所有“替换”类型图形画面使用工程窗口大小属性。如果在创建图形画面后更改窗口大小,则可以选择缩放图形画面。
|
宽度 | 如果选择工程窗口大小为 自定义大小 ,则使用像素键入窗口宽度。 |
高度 | 如果选择工程窗口大小为 自定义大小 ,则使用像素键入窗口高度。 |
提供反馈