指定工程设置(“运行时”选项卡)

在
工程设置
编辑器的
运行时
选项卡中,指定在运行时显示的元素,例如标题栏和最小化按钮。
如果在创建图形画面后对标题栏或边框设置进行更改,则可以选择缩放画面。
要指定窗口运行时设置
  1. 在
    工程设置
    对话框的
    运行时
    选项卡中,选中要在运行时显示的窗口的窗口元素旁的复选框。
  2. (可选)指定工程窗口位置。
  3. (可选)选中
    启用自动注销
    复选框启用自动注销。
  4. 指定在自动注销发生前终端必须处于非活动状态的分钟数。输入值 (1-32767) 或选择标签。
  5. (可选)指定要在自动注销后打开的图形画面。
    小贴士:
    如果启用高级自动注销,则会禁用
    工程设置
    对话框
    运行时
    选项卡上的自动退出设置,但会保留控件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal