设置“画面”全局连接
使用
全局连接
编辑器的画面
选项卡设置“画面”全局连接。要设置“画面”全局连接
小贴士:
要取消控件分配,请在
标签
或表达式
列中选择控件,并执行下列操作之一:- 重复按下键盘上的退格键,以一次移除一个字符的方式移除分配。
- 双击两次突出显示文本,然后按下删除或退格键一次性移除所有分配。如果已在全局连接编辑器画面选项卡中选择使用参数列表连接,请务必按数字顺序填入参数标签连接。例如,在未分配参数标签 #2 时,请勿分配参数标签 #1 和参数标签 #3。不要将包含常量的表达式分配给远程画面编号。否则,编号与常量匹配的画面会打开,且无法关闭或更改。如果正在进行远程画面打印,则应用程序将忽略数据源的后续打印请求,直到处理完画面打印为止。
提供反馈